Why Choose LED Lighting?
The most common light source, incandescent bulbs, has changed little in over 100 years. In a typical light bulb, 95% of the energy is wasted as heat instead of light. More than 90% of the energy used by LED lighting produces visible light, making them a significantly more efficient light source.Pourquoi choisir l’éclairage à DEL? La source de lumière la plus courante, les ampoules incandescentes, a peu changé depuis plus de 100 ans. Quatre vingt quinze pour cent de l’énergie d’une ampoule typique est gaspillée en chaleur plutôt qu’en lumière. Plus de 90 % de l’énergie consommée par l’éclairage à DEL fournit un éclairage visible, ce qui en fait une source de lumière considérablement plus efficace.
¿Por qué elegir la iluminación LED? La fuente de luz más común, las bombillas incandescentes, han cambiado muy poco en más de 100 años. En una bombilla normal, el 95 % de la energía se desperdicia en forma de calor en lugar de luz. Más del 90 % de la energía utilizada por la iluminación LED produce luz visible, haciendo de ella una fuente de luz significativamente más eficiente.
L’éclairage à DEL blanc chaud représente une percée technologique remarquable.
La iluminación LED cálida de color blanco representa un destacado avance en la tecnología.
Quelles économies d’énergie réaliserez-vous avec cet éclairage à DEL? Une consommation de 5 heures par jour vous économisera 93 kilowatts-heure en moyenne par an. Ceci se traduit par des économies de 10 $ par an* grâce à juste une lumière!La iluminación LED cálida de color blanco representa un destacado avance en la tecnología.
¿Qué tanta energía ahorrará la iluminación LED? Utilizando 5/horas de funcionamiento por día ahorrará un promedio de 93 kilovatios-hora/año. ¡Eso equivale a un ahorro de $10/año* con solo una luz!